This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006-Q1:切换损耗计算/估计

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085161/lmr36006-q1-switching-loss-calculation-estimation

部件号:LMR36006-Q1

您好,

我正在尝试计算/估计并比较以下部件的功率损耗,特别是开关损耗:

  • LMR36006AQRNXRQ1
  • LMR36006BRNXR

 如应用报告 SLVAEQ9所示 ,我需要数据表中未提供的一些集成 MOSFET 值来计算方程式3-6:

  • 问题2.
  • VDR
  • VPL
  • VGS (TH)
  • RG
  • 驱动器

这些值是否可用,或者是否有其他建议的方法来计算/估计切换损耗?

此致,并提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    内部 FET 参数是专有的,不能给出。

    但是,确定转换器总损耗的最佳方法是使用数据表中的效率曲线。

    或者,TI Webbench 工具可用于提供转换器的总功率损耗。  基于效率的总损失为=Pa*(1-n)/n

    其中 pO 是输出功率,n 是效率。  您可以减去电感器中的损耗,并获得转换器损耗的估计值。

    如果出于某种原因需要分离开关损耗,您可以计算传导损耗,然后从总损耗中减去这些损耗。

    结果是对转换器和电感器的开关损耗进行估计。  传导损耗是 FET 的 RDSon 产生的损耗

    电感器电阻,计算方法如您所参考的应用手册中所示。   

    注意:变频器中的总损耗是估计设备结点温度时所需的参数。

    我在这里附上了一份应用说明,可能会有所帮助。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5282.snva951.pdf