This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用具有集成蓄电池监测功能的充电器 IC

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085024/recommendation-for-charger-ic-with-integrated-battery-monitoring-feature

“线程”中讨论的其他部件:BQ25798BQ40Z50BQ40Z60

大家好,

我有一位客户正在寻找具有集成电池监控功能的充电器 IC (他们希望捕获电池容量(mAh),充电状态(%),运行时间到空(分钟)))。 电源将来自太阳能输入或电池,其充电电流将约为1A。

我建议使用 BQ25798,但它没有他们想要的电池监控功能,您是否有任何其他符合这些要求的设备?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest,

    我们唯一支持在同一封装中充电和测量的设备是 BQ40Z60,我仍然建议使用不同的 IC 充电器和仪表,因为它可以在系统级别上提供更大的灵活性(如果需要)。 BQ40Z50是用于1-4S 应用的旗舰仪表。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest,

    任何具有集成 ADC 的充电器都可用于生成 SOC,我们在 此处有一个应用说明:www.ti.com/.../sluaaa1.pdf

    如果客户需要 电池容量+运行时间,则最好 使用电量计。 目前,我们没有任何针对一体机电池+燃油表的推荐解决方案。  

    此致,

    尼克