This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24314C:关于工作条件的说明

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085128/bq24314c-clarification-about-operating-conditions

部件号:BQ24314C
“线程”中讨论的其它部件:BQ24308

您好,

在数据表中,它指定了建议的操作条件如下:

但在附录9中,它说:

这似乎是自相矛盾和误导。 如果我使用 Vin =12V 且 Iin =1A 的过电压和过电流保护 IC,我的应用程序是否会工作? 这两种规格均根据工作条件正确,但附录9与此假设不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    这将不起作用,Vin 的过压保护功能的阈值为~5.85-V 在12 V 时,将触发此值。   数据表6.5节电气特性的输入过电压保护中提到了这一点。

    30 V 范围是引脚可以安全地接受的范围,并在规格范围内工作。 我同意这可能会令人困惑,因此我对此感到抱歉。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢您的回答,我完全理解您的反馈。

    您认为是否有任何此类 IC 可满足我对 Vin =12V 和 Iin =1A 的设计要求? 我发现了另一个名为 bq24308的过压和过电流保护 IC,但在您解释后,它似乎也不起作用。

    也许您可以向我指出一个更好的方向,因为所有这些充电器前端保护 IC 在12伏电压下都不起作用。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jose,

    是的,你是对的,它不起作用。  

    我们的团队(蓄电池监测器/保护器)没有任何东西可以用于12伏电压 我不确定充电器是否有内置保护装置来保护其免受某些电压的影响,您可能需要打开一个新的螺纹,充电器团队才能提供帮助。

    祝您好运!  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门