This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:级联30个装置,VF LED 相对较高

Guru**** 2548280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084557/tlc59711-cascading-30-units-with-relatively-high-vf-leds

部件号:TLC59711

大家好,

一位客户希望在层叠中使用30台 TLC59711装置作为 HMI 界面。

原设计采用 VLED=Vcc=VREG=3.3,在检查了10mA 时使用的 LED 正向降后,供应商估计最大值为3.5V。

为此,我更换了带有4.9kOhm 参考电阻器的 V 型 tp 5V,以达到大约10mA 的电流限制,并留下了 Vcc=Vreg=3.3V,以保持与 MCU 的电压兼容性。

我的问题如下:  

-是否有任何关于耦合电容器的建议?  

-我应该在 SDI 和 SCK 引脚(22欧姆)上添加一些系列电阻器

——关于最后一个级联,是否有任何特别针对 SDO/SCKO 引脚的建议?  

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yad,

    请将我的反馈作为绿色标记查看

    -是否有任何关于耦合电容器的建议?  
    没有针对电容器的具体建议。 图解中的10uF 与0.1uF 的平行度正常。

    -我应该在 SDI 和 SCK 引脚(22欧姆)上添加一些系列电阻器
    如果两个装置之间的距离较短,我认为没有必要添加系列电阻器。

    关于最后一个级联,是否有任何特别针对 SDO/SCKO 引脚的建议?
    它们可以浮动或连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢哈迪的反馈。

    非常感谢