This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250P VBUS 至 vsys 开启时间

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083589/bq24250-bq24250p-vbus-to-vsys-turn-on-time

部件号:BQ24250

大家好,团队

我的客户正在使用 BQ24250P,我们是否可以 与您核实您是否有任何 VBUS 到 vsys 的数据是否准时? 谢谢你。

此致,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    如果连接了带电的电池,则 SYS=BAT。

    如果电池电量耗尽或未连接,根据下面的数据表图30,SYS 和 ICHG 至少需要50 ms 才能稳定。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    明白了,谢谢您的回复。

    此致,

    迈克