This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:关于电感器计算问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084602/ucc28070a-about-inductor-calculation-question

部件号:UCC28070A

大家好,团队

规格:

交流:100VAC~121VAC  

VO=355伏  

IO=6.2A

120万瑞士法郎

根据 UCC2807A 的 Excel 数据,可以获得大约33uH。 但大多数2kw 设计的 L 大约为100~200uH。

我知道 K (D)会影响电感。 因为波纹将被取消
但我不明白为什么其他设计师仍然选择高产量。

那么,我应该遵循 TI 设计指南进行设计吗? 对吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    这是一个很好的问题,当然,这取决于

    该工具计算电感器值,以使最小输入电压下的波纹电流与每个输出相中的峰值电流相同;这是一个合理的起点。  但是,设计人员可能需要考虑其他因素才能应用这些因素。  例如,应用程序可能需要在轻负载时考虑 THD,并且由于控制器将在 DCM 中轻负载运行 (DCM 中 THD 高于 CCM),因此他们可能会选择降低控制器在 DCM 中运行的功率级别。 为此,他们可以选择更高的电感器值来降低波纹电流。 如果应用程序通常将在接近最大功率的 情况下运行,则 DCM 引起的谐波失真可能不需要考虑,因为控制器将主要以更高功率在 CCM 中运行。

    关于您对 K(D)的评论,请注意,50%占空比时波纹被取消(理论上为100%)。  在其他工作周期中,它从非交错输出中减少,但不消除。

    我希望这能有所帮助,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    这对我来说是一个很好的解释。 我明白了。谢谢你的帮助。