This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63011:无负载条件下 TPS63011YFFR 的电流消耗

Guru**** 2502295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084217/tps63011-current-consumption-of-tps63011yffr-at-no-load-condition

部件号:TPS63011
“线程”中讨论的其它部件:TPS63030

您好,

我们观察 到 TPS63011YFFR 的电流消耗为2.04mA,而数据表中测量的电流消耗为6uA。

附件是供参考的设计。 我们如何 匹配数据表当前版本?

提供给电路的输入电压为3.8伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Folane,

    是否在负载断开的情况下进行测试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    是的,它是在负载断开的情况下测试的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 尼基尔,

    好的,似乎您将设备设置为在 FPWM 模式下工作。 PIN PS 被拉高,省电模式被禁用。这就是为什么您在没有负载的情况下获得了高支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    谢谢,我将通过对1个 PCB 进行更改来检查这一点。

    我的应用在3.3V 转换器上具有200mA 最大负载,在应用程序的休眠模式下,其最大负载大约为300uA。 但是,根据数据表转换器将在低负载情况下关闭(对于300uA)?

    此致,

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 尼基尔,

    你是受欢迎的。 现在的减压电流应该低得多,应该小到2.5uA。那么,减压是什么意思? 电源打开,但 EN 已关闭?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    我们 不会关闭转换。 断路电流表示我的应用程序(微控制器)的断路模式。

    在我们的应用程序中,3V3转换将始终打开邮件。

    此致,

    尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Nikhil。

    对于设备本身,其尺寸应小于100uA,您可以将下面的图片作为参考

    对于外部的压缩文件。请检查它们的 DS。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    我的问题是,如果我启用了节能模式,并且转换器的最大负载为300uA 或以下,那么 convert 是否会自动关闭(停止运行)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,  尼基尔,

    很抱歉错过了你的观点  

    不会,它将不时起作用。下面是数据表中对 PSM 的说明。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tao,

    变频器的工作时间是指什么? 我不理解。

    我已经阅读了省电模式,但不理解。  

    此致,

    尼基尔·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Nikhi,

    这是 TPS63030 PSM 的波形。紫色波形是交流输出电压,绿色波形是电感器的电流。

    与 TPS63011的要求几乎相同。短时间切换后,将进入待机状态。

    此致