This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:添加一个齐纳二极管来夹紧源电压和最大限流 Vgs

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084712/lm74502-adding-a-zener-diode-to-clamp-the-source-voltage-and-limite-vgs-max

部件号:LM74502

亲爱的各位,  

我想知道是否可以添加齐纳二极管来夹住 MOS 源电压并限制最大 Vgs
我知道可以使用背对背 MOSFET 来实现这一点,因为我已经在 PSpice 上进行了它的仿真。

但是,当我尝试使用 LM74502在 PSpice 上执行此操作时,它无法收敛。  
那么,你能告诉我是否可以添加这种齐纳二极管吗?

我想添加一个齐纳二极管的电路如下:

此致,  

保罗·安布罗瓦斯·伯代特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    肯定可以在栅极和 SRC 引脚之间添加齐纳二极管,以限制外部 FET 上的 Vgs。 通过使用齐纳二极管添加小系列电阻,可以解决 Psice 中的收敛问题。  如果您仍面临问题,您可以向我们发送设计文件以进行除虫操作。

    谢谢

    迪亚尼苏