This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:希望针对两个 FPGA 推荐 PMIC 器件。

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082100/tps65400-want-to-recommended-pmic-devices-against-two-fpgas

部件号:TPS65400

您好,

我的客户考虑了以下两种 FPGA 解决方案。   请告诉我们推荐的设备。

Xilinx:XCAU25P-1SFVB784I

 Xilinx FPGA 的0.85V @ 8A,0.9V,1.2V,1.8V,3.3V +其他器件的附加3.3V @ 3A。

英特尔:10AX016E4F27I3SG

 英特尔 FPGA 的0.9V,1.03V,1.8V,3.3V +其他器件的3.3V @ 3A。

 

请告诉我们。

谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉,我无法理解您的需求。 请澄清输入电源轨电源到 FPGA 的电流,输入电压变化量,电流和输入电压变化吗?

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我已经回答了上述问题。  谢谢。