This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:LLC 转换器的宽输出范围是否正常?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084923/ucc256403-wide-output-range-ok-for-llc-converter

部件号:UCC256403

我正在考虑基于 使用 UCC256403的 LLC 转换器的通用输入500W CC/CV 电子自行车充电器参考设计。

 为了给锂电池组充电, 充电器的输出电压需要覆盖大约1.4/1的范围。

我 的问题是 LLC 转换器如何在如此宽的输出电压范围内保持零电压切换。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    为了实现 ZVS,LLC 需要满足两个限制条件:1. LLC 网络看到的输入阻抗应通过操作区域感应。 2.在切换 转换过程中,必须有足够的磁化电流来释放 MOSFET 的输出电容器。

    如果油箱的设计符合给定输出电压范围(1.4/1)的要求,则变频频率接近共振频率, 则可以轻松实现 ZVS。

    请参阅以下研讨会以了解更多详细信息

    在电动工具充电和 LED 照明应用中实施 Wide Output LLC | TI.com 视频

    UCC256403还具有自适应死机功能,可确保通过工作电压实现 ZVS。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 很棒的研讨会