This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 1857430 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082828/ucc256404-ucc256404

部件号:UCC256404
“线程”中讨论的其它部件:PMP30763TIDA-010015

大家好,

参考设计 PMP30763浪涌限制电路,由 Q8,Q9,Q10和相关组件组成。   您能谈谈此电路的功能吗?  对为什么需要+12和+15以及 C64的功能感兴趣。  

是否可以使用+12直接打开 Q10以结束涌入周期?

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    在我尝试回答您的问题之前,我已经联系了主板设计师,以 确保我能为您提供最完整,最准确的答案。 由于我不确定我在他的队列中的位置,请允许我几天时间回到你身边。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    客户是对的,我们不需要+15V。 实际上,Q8,Q9和相关组件部分来自另一个项目,在该项目中,我需要+15V 来保持 Q9在电容器 C64充满电后继续工作。 由于在 PMP30763中存在 Q6 (如果 RVCC 电压(12V)不存在,则谁会关闭 U4),+15V 将12伏电压作为正时。 因此,可以简化原理图并直接从12V (RVCC)驱动 Q10。 我希望这能有所帮助。

    此致,

    罗伯托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,还可以使用 TIDA-010015上所示的浪涌电流电路,这是一种闭合设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010015?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roberto,谢谢你直接回答了 Stuart 的问题。

    斯图尔特,如果 这解决了你的问题,请告诉我。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,斯图尔特,既然你已经提出了另一个问题,我将假设罗伯托的回答完全回答了你的问题,并将结束这个话题。 如果没有,请提交另一个问题。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的问题已解决。  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,   

    我可以就这一主题提出另一个问题,还是应该提出另一个问题。  如果我能在这里做到:

    PMP30763和其他参考板包括一个从 Vpfc 到变压器初级电容器的电容器。  在 PMP30763上,电容器为 C2。  请讨论此电容器的功能。   

    此致,  

    斯图尔特·林泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

     PMP30763中的 C2和 C3形成 LLC 的分离谐振电容器。

    有关 详细信息,请参阅以下 e2e 帖子。

    UCC25600:UCC256404谐振电容器 Cr -电容分频器? -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    此问题与 LLC 控制器有关。  我将为 UCC256404分配产品专家,因为他应该能够为您提供最佳答案。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到我们的 LLC 专家 Manikanta 已经跳过这个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikanta,   

    感谢您解决我的问题。  另一个问题。  PMP30763显示共振电感器连接到主“无点”端。  然而,由 Webench 生成的电路显示谐振电感器连接到变压器的“点”端。  请解释正确的答案。   

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    由于 LLC 磁性传输交流电流,连接半桥中点的端点无关紧要。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikanta,  

    使用 Excel UCC25640x 设计工具。  具有“共振电容器的额定电流”值。  使用分离式谐振电容器配置时,此值是否减半?

    此致,  

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikanta,  

    使用 Excel UCC25640x 设计工具。  具有“共振电容器的额定电流”值。  使用分离式谐振电容器配置时,此值是否减半?

    此致,  

    斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    你是对的。 如果使用分离谐振电容器配置,谐振电流将减半。

    此致

    曼尼甘塔