This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SiLabs SI82396CB-AS1的备用负载开关

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084796/alternative-load-switch-to-silabs-si82396cb-as1

“线程”中讨论的其它部件:UCC21222-Q1UCC21220

您好,

由于短缺情况,我的客户正在寻找 SiLabs SI82396CB-AS1负载开关的 P2P 替代产品。 引脚到引脚非常重要。

BOM 工具不显示任何内容。  

谢谢  

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    感谢您联系 E2E!

    我们有一些类似的器件,但它们在窄体 SOIC-16封装中不完全是 P2P。

    我们在该软件包中拥有的最接近的设备是 UCC21222-Q1。 本设备具有 DIS 而非 EN 引脚,NC 而非 RDY 引脚以及8 V UVLO。 此封装中还提供了类似的器件 UCC21220(a),但不适用于汽车级。 为供您参考,此双通道设备摘要常见问题 解答比较了我们的双通道驱动程序的规格。

    我们还有其他部件可能与您共享的设备更接近,但它们在宽体 SOIC 封装中提供(14针和16针,请参阅上面链接的常见问题解答)。 客户是否愿意考虑其他包装中的部件? 如果是,请告诉我们哪些规格对设计最重要,我们可以提出一些更具体的建议。

    谢谢!

    最佳

    奥利维亚·布兰迪尔