This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电包的充电器问题

Guru**** 2514305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083219/bq24725a-charger-issue-for-the-pack

部件号:BQ24725A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们使用 THTE BQ24725A 充电器,并且有3芯锂电池系列,

现在,如果没有蓄电池连接或蓄电池容量不足,则 Vbatt_chg 的输出电压不是12.6V,

随附的示意图请告知 Vbatt_chg 的输出电压为何异常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    充电电压设置为 0x15H。  

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭召您好,

    感谢您的亲切评论;

    我们设置了0x15H,当功率不足时,输出电压为12.6V;

    但是,当我们取出电池时,输出电压不是12.6V,或者电池电量不足;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    您的意思是电池容量不是空的还是空的? 当电压电平为空或非空时,您能定义电压电平吗?

    通常蓄电池端子电压由蓄电池本身的电压控制。 如果您未启用充电功能, 且电池端子上没有能量存储设备,则电压级别未定义。

    谢谢,我希望这能有所帮助,

    *如果我的答案令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭召您好,

    对不起我的困惑描述;

    此芯片有以下问题:

    1. 接通电源时,如果电池电压高于8V,并且电压(Vbatt_chg)为12.6V,我们可以为电池充电;

    2.如果接通电源时蓄电池电压低于8V,且充电电压为0V,则我们无法对蓄电池进行充电;

    3.拆下蓄电池并启用 EC,充电器电压为0V;

    因此,我们不知道上述问题,请帮助分析,如果您需要,我们可以提供详细信息文件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    我注意到您的陈述。

    即使蓄电池电压低于8V,VBATT_CHG 也不会为0V。  VBATT_CHG 仅由蓄电池电压决定。 如果有蓄电池,则永远不会为0V。

     您在 VBATT_CHG 看到0V 的事实向我表明,这可能是仪表/保护器/显示器的问题。 您可能已经触发了对电池组的某些保护,电池组已打开。 建议检查这方面。

    我还建议获取 EVM,并确保 EVM 和您的设计在特定测试条件下均能正常运行。

    谢谢,我希望这能有所帮助,

    *如果我的答案令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭召您好,

    感谢您的善意建议。

    另 一种情况是:我们没有连接电池并启用 EC,但 VBATT_CHG 仍为0V 输出,因此请告知是否有任何错误,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    如果您启用了充电且没有电池,充电器会将电池盖视为电池并将其充电至调节电压(由0x15设置)。



    正常行为应如下:

    1.电池存在。 启用充电->由蓄电池控制的电压
    2.电池不存在。 启用充电->电压达到0x15设置的调节电压,因为充电器为电瓶盖充电。  

    如果你的 case 1正在运行,那么你的 case 2也应该正常工作。 如果您的案例1不起作用,则调试的方向不同。

    建议测试 EVM。

    谢谢,