This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:关于 TPSM5D1806的一些问题

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084697/tpsm5d1806-some-questions-on-the-tpsm5d1806

部件号:TPSM5D1806

您好,

我是否可以就 TPSM5D1806提出一些问题?

使用更准确的反馈电阻器比设置输出

我注意到 TPSM5D1806建议将低反馈电阻器设置为10 kΩ,并据此计算适当的反馈电阻。

对于1.8伏输出,这将提供26.1k 顶部电阻器和10k 底部电阻器(在 WEBENCH 中配置)。  从0.5伏参考值向后计算得出的输出电压为1.805伏。

如果顶部/底部电阻器更改为390k/150k,则电压精确为1.8伏,从而消除了直流设定点的误差源。  除了简化输出电压的计算之外,底部电阻器设置为10k 的原因是什么?  如果可能有不同的下反馈电阻值,此范围有哪些限制?  我看不到数据表中指定的任何反馈针脚泄漏电流,但可能会将一个值设置为低于10k 以最小化。

从 WEBENCH 中拉出的双输出导轨设计?

另外,我在12月份为双输出 TPSM5D1806设计了 WEBENCH。  我曾尝试基于此零件创建新的 WEBENCH 设计,但它仅在双相(12安培)输出模式下可用。  该工具表示双通道输出不支持此功能,我也无法在 TI 的 PSpice 中模拟此功能。  幸运的是,我仍然可以打开12月项目,我通过电子邮件将链接发送给了自己。  您是否知道为什么在 WEBENCH 中不再提供此功能?

部件可用性

最后,我对该部件的可用性有一些担忧。  目前已缺货, Mouser 预计将在20月23日(一年多的时间)备货。  我们在有限的生产运行前订购了一些库存,但如果我们无法购买库存,我担心会开始对该零件进行任何新的设计工作。  如果有任何可用的帮助或建议,我们将不胜感激。

非常感谢您对这些问题的帮助!

徐梁

祝你一切顺利!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用更准确的反馈电阻器比设置输出

    使用较高的电阻值是可能的,但 FB 节点更容易受到噪音的影响,FB 引脚确实有泄漏,尽管使用10k 至100k 可防止泄漏。  15K 和39k 将达到10k 到100k 的限制,并将错误降至最低

    从 WEBENCH 中拉出的双输出导轨设计?

    转到底部的产品文件夹,您可以在该文件夹中启动双输出的工作台模拟。

    https://www.ti.com/product/TPSM5D1806

    部件可用性

    让我让一名团队成员回复帖子,了解可用性, 您在有限的跑步过程中需要多少商品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐良,您好!  

    让我们把第三个问题脱机。  

    谢谢!  

    Tahar