This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:单元格平衡过程中,单元格5-单元格6和单元格11-单元 格10之间的读取值错误

Guru**** 2539830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082303/bq76940-read-value-between-cell5-cell6-and-cell11-cell10-is-wrong-during-cell-balancing

部件号:BQ76940

你(们)好  

当 我为单元格11设置单元格平衡时,在单元格10值中有噪声测量(例如,在3230mv 和3270mv 之间有大约40 mv 的噪声测量), 当我为单元格10发送单元格平衡时,单元格11也有同样的问题

我的细胞5和细胞6之间也有相同的问题 ,超过80mV

只有在组的最后一个单元格和第一个单元格之间发生这种情况,当其中一个单元格或两个单元格都要达到单元格平衡时

下面是我的示意图 :

e2e.ti.com/.../03-Cell-Battery-Monitor_5F00_EC_5F00_V1.2.pdf

我还尝试使用 bc5和 vc5x 之间的电阻器,结果稍好一些,但结果相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alireza,

    最好尝试将1uF 单元输入电容器减少到0.22uF,以查看这是否有帮助。 一个较大的 RC 时间常数会有很长的稳定时间-当测量的平衡被暂停时,可能电压测量没有完全稳定。

    该原理图的另一个不相关的建议-一个510k 下拉电阻器与470pF 电容器并联,这对警报引脚很有帮助,可以防止对 ALRT_OVRD 事件的任何错误检测。 这在一些参考设计中使用。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

    感谢您的重播。我将电容器更改为0,22µF。也许更好一点,现在我在单元格5和单元格6之间有大约40 MV 的变化,其中一个正在平衡。

    1µF 的变化速度比现在慢,例如   ,在3230mv 和3290mv 之间顺畅地播放 ,但现在的变化速度太快。  下次3230mv 是3270mv    

    此致

    Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alireza,

    另一件要检查的事情是单元格到不同引脚(VC5B,VC5,VC5X,VC6)的连接布局。 您的示意图显示 CELL05和 CELL05B 在单元格上连接-布局上是否有这种情况?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您的重播

    实际上,我在控制器板和电池 线(控制器板中)之间的接头附近接触了这些针脚

    此致

    Alireza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,我在示意图中看不到任何解释您所看到问题的东西。 也许您可以尝试直接连接 R314和 R316以查看问题是否如下图所示有所改善。 如果这能改善问题,那么在平衡过程中,布局中可能会有一条长路径造成 IR 下降。