This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:设备未充电(&Q);信号源不良(&Q);

Guru**** 2543840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082424/bq25798-device-not-charging-poor-source

部件号:BQ25798

您好,

客户遇到“来源不良”的情况,但一旦解决了来源不良的问题,这种情况就无法消除。

它应该每隔7分钟重试一次,但在问题解决后它不会退出此模式。  

是否有任何寄存器设置会导致这种情况?

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    您使用的是什么电源,它是否能够为 BQ25798供电? 请给我一个寄存器转储(启用并包括 ADC)吗?

    顺祝商祺!

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是太阳能,因此该设备在多云的日子进入了不良来源,但一旦云层消失,它就无法摆脱这种模式,而它又回到了阳光明媚的状态。 太阳能电池板可以提供正确的电压,是否需要最小电流?

    当设备处于“卡在源代码较差”状态时,我已附加寄存器转储。 我还通过电子邮件向您发送了原理图以供参考。

    e2e.ti.com/.../bad_5F00_charger_5F00_force_5F00_reset.log

    • 充电器似乎工作正常,但经过一段时间(也许几天)后,我们看到充电器关闭而不充电。
    • 这种状态是“粘”的,因为如果我们应用/移除外部电源(对 PV USBVBUS 输入),充电器不会脱离此状态
    • 重置寄存器会使充电器脱离此状态
    • 拉动电池并断开输入充电电压(完全关闭系统电源)似乎在大多数 情况下都能消除这种情况。
    • 充电器上的电压看起来良好:
      • +BATTIN @ J8-1 = 3.04V
      • VBUS @ J9-1 = 5.28V (正常)
      • VAC2 @ J9-2 = 0V (正常)
      • VAC1 @ J10-2 = 5.28V (正常)
      • USBVBUS @ J52-2 = 5.28V
      • CPEN @R395 = 0 (关闭)
      • PV_EXT @ J51-2 = 0 (下拉)
      •  J10-1 = J10=2 = 5.28V (FET 打开)
      • CHGR_EN @ R146 = 0V (启用)

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    我无法理解您的输入设置。 根据您的寄存器转储和 VAC1上方的测量结果,即 USB。 但是,寄存器和测量中都不存在太阳输入 VAC2。 使用太阳能电池板时,您是否连接了 USB 输入? 此外,当太阳能电池板连接且充电未发生时,我没有看到 ADC 测量值。 请您在观察到的情况下记录所有注册信息吗?

    顺祝商祺!

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机解析。