This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:运行时更改2S <-gt; 3S

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083224/bq24715-runtime-change-2s---3s

部件号:BQ24715

您好,

在我们的应用中,我们需要能够在接通电源后更改 BQ24715单元配置。 在手册第3页上,它说:

'从 GND 释放单元格,充电器将重新检查单元格针脚电压并锁定新单元格针脚选择。'

切换单元格针脚的示意图如下所示:

接通控制 BAT_SEL_CELL 和 DIS_BAT 的 MCU 电源后,DIS_BAT 会将 DIS_BAT 拉低,然后确定电池类型(2S 或3S),然后设置或清除 BAT_CEL_SEL,然后清除 DIS_BAT。 我认为,这应该是通过 Q37 (=3S)将细胞拉高的,或者相当浮动(=2S)。 但它似乎不起作用,总是以2S 配置结束,导致 SYSOVP 再次无法清除。

我错过了什么吗? 我们做了些什么错了吗? 是否需要其他步骤来将 BQ 从2S 转换为3S 和 VC.vs. ?

如果有任何帮助或提示,我们将不胜感激!

谢谢

 妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定该示意图是否会使其进入帖子,这里又是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    从数据表(8.3.13降压转换器通电):

    '加电时,转换器输出电压是由单元针脚配置设置的默认值。 转换器开始切换大约100毫秒后,单元格针脚设置被锁定。 如果通电时电池针脚被拉至低位,则对于 bq24715,转换器输出为默认2S。

    如果 在再次打开输入电源之前关闭输入电源(转换器未切换)并更改单元格设置,该怎么办? 可以试试吗?

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    感谢您的建议! 但我不知道你们在这里究竟是怎么建议的。 我只能控制 BQ,无法将输入电压切换到 BQ。

    因此,您是否可能建议使用学习模式来实现此目的? 那么,启用 LEARN,将 BAT_CEL_SEL 设置为合适的2S 或3S 配置,然后切换 DIS_BAT 以将单元格拉至 GND 一段时间,以便将 BQ 重置为新的单元格设置?

    如果不是,我实在不知道您对“向下输入(转换器不切换)”的理解是什么? 供我参考,我目前尝试的是 charm_inhibit 设置,即不充电。

    谢谢
     妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    在更改设置之前,您可以尝试关闭输入电源吗? 如果您关闭输入电源,那么转换器将不会切换,这就是我的意思。

    因此:

    1.关闭适配器电源(现在转换器无法切换)
    2.更改单元格设置
    3.通电适配器

    “充电禁用”仅禁用充电,但功率级仍将切换。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    已经有一周了,没有收到你的答复。 我假设问题已解决,我将结束讨论。

    如果您还有其他问题,请随时联系我们并开始新的 E2E 线程。



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”