This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:UCD3138PSFBEVM-027

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, LM7480-Q1, TPS2411, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085824/ucd3138psfbevm-027-ucd3138psfbevm-027

部件号:UCD3138PSFBEVM-027
线程中讨论的其它部件:UCD3138LM7480-Q1TPS2411LM7480

您好,

我想知道

1.原理图中 TPS2411PW 的精确使用。 它用于 ORing 目的,但我想知道,我们能否直接使用 UCD3138实施 ORing,而不在两者之间使用另一个控制器。  

由于我需要实施更高的电压额定值(48V),因此可以使用一个类似的控制器 LM7480-Q1。 您能否帮助我实施和更换旧控制器(TPS2411PW)作为

逻辑看起来不同,需要 有经验的人帮助我解决这个问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ORing 控制器用于在热插拔期间快速关闭/打开 ORing FET。 UCD3138无法快速响应。 它需要一个单独的控制器。   我认为  LM7480与 TPS2411类似,但要获得更准确的支持,您需要为其他产品线打开一条线程。

    谢谢