This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:不同输入电压下的电流限制

Guru**** 2796845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085979/tps54060-current-limit-at-different-vin

部件号:TPS54060
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我想知道,在数据表中,不同 VIN 的电流限值将如何变化,只有 VIN = 12 V,TJ = 25°C 的电流限值测试为0.94A—Vin 在24,36和48V 时的电流限值如何?

当电流高于电流限制时,设备将如何工作? 它会被关闭吗?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    电流限值跳闸的点可能取决于占空比,因此取决于输入电压。

    本设备使用循环电流限制进行过载,使用频率回退进行短路保护。

    更多详细信息可在数据表中找到。

    确保该设备适合您的应用的最佳方法是使用该设备的 EVM 在工作台上进行测试。

    谢谢