This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bqStudio OCC 阈值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086038/bq76952-bqstudio-occ-threshold

部件号:BQ76952
“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好,  

设置 OCC 阈值时,bqStudio 中可能存在问题。 我要设置值“5”,但当我输入该值时,单元格默认为“6”,然后以红色突出显示。 OCC 阈值输入也将接受“4”,但不接受“5”。 我需要“5”,因为我们的分流器是0.001ohm 分流器,OCC 阈值设置为“5”将导致10A 电荷电流限制 ,这正是我们需要的。

根据“数据内存摘要”表,值5在该设置的最小/最大范围内:

我尝试导出 gg.csv 文件并手动将 vsCode 中的 OCC 阈值编辑为5。 从那里,我导入了编辑过的 gg.csv 文件,其中的值5在 bqStudio 中上载和查看,但在将文件写入 AFE 后,我再次尝试读回默认值6。  

我使用的 bqStudio 的版本是1.3.110。  

有什么想法来说明这里发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    这里的问题是,BQStudio 显示的值为 mV,但实际单位为2mV 步长。 因此,如果您需要一个值为“5”(10mV)的值,只需在“BQStudio 数据存储器”窗口中键入10,它就会自动向设备写入“5”。  

    例如,我在“数据存储器”窗口中写入10 mV,然后从下面的“命令序列”窗口中读取实际寄存器值。 您可以看到寄存器中的实际值为“5”。  

    BQStudio 会尝试使用多个类似的参数。 例如 CC 增益和容量增益参数。 如果要查看数据存储器中写入的实际位,可以导出十六进制转储文件。

    此致,

    马特