“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件
您好,
设置 OCC 阈值时,bqStudio 中可能存在问题。 我要设置值“5”,但当我输入该值时,单元格默认为“6”,然后以红色突出显示。 OCC 阈值输入也将接受“4”,但不接受“5”。 我需要“5”,因为我们的分流器是0.001ohm 分流器,OCC 阈值设置为“5”将导致10A 电荷电流限制 ,这正是我们需要的。
根据“数据内存摘要”表,值5在该设置的最小/最大范围内:

我尝试导出 gg.csv 文件并手动将 vsCode 中的 OCC 阈值编辑为5。 从那里,我导入了编辑过的 gg.csv 文件,其中的值5在 bqStudio 中上载和查看,但在将文件写入 AFE 后,我再次尝试读回默认值6。
我使用的 bqStudio 的版本是1.3.110。
有什么想法来说明这里发生了什么?