This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5 - 9 V 输入(USB-C),4芯镍氢电池充电(即 3.6 V - 5.2 V),Vsys1 = 3V3,Vsys2 = 6V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25713, BQSTUDIO, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085495/5---9-v-input-usb-c-4-cell-nimh-to-charge-i-e-3-6-v---5-2-v-vsys1-3v3-vsys2-6v

线程中讨论的其它部件:TPS63100BQ25798BQ25713BQSTUDIOBQ2000

1.考虑事项- USB-C PD: 实施 USB-C I 主要将请求9 VDC 电源。 如果协商不成功,只提供5伏电压。

2.注意事项-电池: 4节镍氢电池=>充电电压:5.2伏,供电电压范围:5.2伏至3.6伏(即空电)。

3.注意事项-所需的系统电压: 系统电源电压要求为6 V (P < 100 mW)和3.3 V (P < 5 W)。

目前为止我发现:大量(混合)降压-升压电池管理控制器(BQ2000T,...,BQ25910)不适合为所需电池充电而增压5 V USB 电源的组合,但后来也从电池升至所需的6 V (即 3.6至5.2 V)。

我想知道 TI 是否没有一个电池管理控制器 IC,该控制器 IC 提供来自输入源的降压增压以及来自电池的降压增压以提供比电池提供的更高的系统电压?

解决方案当然是进一步的增压电路。 但希望找到一个已经为我组织了此应用程序的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克拉斯,

    TI 没有适用于您的应用的单个 IC 解决方案。 我们所有的充电器都使用降压,升压或降压-升压转换器,该转换器为 SYS 输出提供最小的系统电压。  SYS 输出通过 BATFET 连接到电池。  当蓄电池充电超过最小系统电压时,SYS 电压跟随蓄电池电压上升,调节电压略高于蓄电池调节电压。  当输入源不存在时,SYS =电池电压。

    我建议使用具有 SYS 输出的 BQ25798,然后使用 TPS63100或 TPS63xxx 系列类似的降压升压转换器。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚看到这不适合镍氢电池。 我目前发现的是 BQ25713,... 23,... 30,... 31。 不幸的是,它们没有提供 BQ25798所提供的集成 FET。 您可能知道支持镍氢化学的降压升压充电器已经集成了 FET,可以处理高达800 mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克拉斯,

    您可以通过主机软件将 BQ25798用于镍氢电池。  您必须对 BQ2571/2x 也这样做。  两台设备均未提供建议的 DV/dt 或 dT/dt 端接,只有 BQ25798提供锂离子恒定电压充电端接。  您计划如何终止收费?  如果电流过低(<0.5C)时充电,可以不使用 dV/dt 或 dT/dt 终端,并使用恒定电压或充电时间终止。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    非常感谢您的宝贵专业知识。 好的,您提到了“dV/dt”或“dT/dt”端接,因为它们超出了我的范围,试图为镍氢电池找到合适的降压-升压转换器。 怎么会有一个降压升压转换器提供这种端接,这是镍氢(和镍镉)的专用技术? 我明白了。

    使用镍氢(AA) 4s1p 配置(即 4 * 1.2 V *约2100 mAh = 10 Wh),要求最长充电时间为5小时,导致充电电流为420 mA,即0.2C (< 0.5C)。 那么,您的意思是我可以使用上述任何一种(BQ25713,... 23,... 30,... 31或甚至... 98)来监控蓄电池电压?

    使用“主机软件”,您是指应监控它的连接微控制器的固件,还是指使用 BQSTUDIO 下载特定的电池管理配置,以便 BQ...本身可以处理充电终止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克拉斯,

    没有任何降压升压转换器在没有主机(u 控制器)软件(固件)帮助的情况下以 dV/dt 或 dT/dt 终止。  唯一具有此功能的充电器是 BQ2000降压控制器。  它基于 u 处理器。  我们所有其他充电器都有异步状态机,它们根据 I2C 寄存器做出决定。   主机(u 控制器)软件(固件)对这些寄存器进行更改。  BQ2579x 和 BQ2571/2/3x 都有 ADC,软件(固件)可以使用它来测量 dV/dt 或 dT/dt 并执行终结处理。  但是,如果您的充电率低于0.5C,我认为不需要进行 DV/dt 或 dT/dt 终止。  BQ2571/2/3x 不会终止,而是依靠通过 软件(固件)的气压计 IC 来告知何时终止。  BQ2579x 根据 V(BAT)= BATREG 和 ICHG < ITERM 终止。   

    此致,
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我知道我到目前为止已经明白了。 非常感谢您的意见。