This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:具有 RS232通信的电池监视器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084522/bq79616-q1-battery-monitor-with-rs232-communication

部件号:BQ79616-Q1

大家好,团队

我们正在寻找  LiFePO4  电池监测器。 以下是规格。 您能否帮助检查 TI 中是否有解决方案? 如果 RS232不可用,SPI 或 I2C 也正常。 如果我们有参考设计,请随时告诉我。 谢谢你。

项目1.

LiFePO4  电池

管理: 15S/8P

电压/容量48V / 28.4AH

协议:RS485

BMS 信息:蓄电池温度、总电压、输出电流、输入电流

 

项目2.  

LiFePO4  电池

管理:8S/3P

电压/容量24V / 10.4AH

协议:RS485

BMS 信息:蓄电池温度、总电压、输出电流、输入电流

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    我们的目标如下所示。  

    我们发现 BQ79616-Q1可能符合我们的要求。 您能告诉我 BQ79616-Q1 Caan 是否同时支持24V 和48V 系统吗? 如果不能, 您能否为我们推荐其他解决方案?

    此外,对于 CSU,您是否有相关的应用说明或参考设计?

    此致,

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊,

    是的,BQ79616可以同时支持24V 和48V 系统。 这些设备 通常 通过 UART 与 MCU 通信。 我们的 BQ7965x 系列包括电流测量功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    感谢你提供信息。 我 不熟悉整个 BMS 系统。 我们是否有参考设计?

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    我想知道 https://www.ti.com/tool/TIDA-010208是否 可以满足我们的要求?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊,

    是的,这款 TIDA 看起来也能正常工作。 我的团队不支持 BQ769xx 产品,因此如果您对此 TIDA 有进一步的疑问,我建议您启动新的 E2E 线程。