This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562207:为什么 D-CAP 系列能够产生7V 以下的输出电压?

Guru**** 2534500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085752/tps562207-why-is-d-cap-family-able-to-generate-output-voltage-under-7v

部件号:TPS562207

大家好,团队

我们的大多数具有 DCAP 控制的 DCDC 都能生成<7V。 您是否有任何文档或资源解释输出电压的限制?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

     基本规则是,我们对 IC 内的开关电压进行采样,并且在过滤开关后(获取等于 Vout 的平均值),信号被发送到由 Vcc 馈送的比较器。 内部 Vcc 受限导致 Vout 受限。 我们没有相关的应用说明,对此很抱歉。

    希望这能有所帮助。

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    如果我理解正确,这是一个可以适应所有直流-直流转换器的解释。 但是,如果我们讨论了带有 VM,CM 等其他控制模式的直流-直流转换器,则这些转换器的最大电压受最大负荷限制。 客户想知道为什么要将其用于大约7V 的轨道?

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hideki

    实际上,它适用于 DCAP,因为不同的控制模式使用不同的控制拓扑。 对于 PCM,不会检测到将 SW 发送到比较器,因此 Vcc 不会限制 Vout。

    对于所有转换器,输出电压受限于输入电压,最大占空比和控制回路。  

    希望这能有所帮助。  

    巴西

    红宝石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruby,

    我可以注意到我有误解。  如果我还有其他问题,我会再次发布。

    此致,

    Hideki