This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:与 VSS 的 DRC 9针封装散热垫连接?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085191/ucc27201a-drc-9-pin-package-thermal-pad-connection-to-vss

部件号:UCC27201A

各位专家:

数据表第3页显示 DRC 封装的散热垫内部连接到 VSS 引脚。

但第4页只告诉 DDA 和 DRM 与 VSS 连接。

您能否确认 DRC-9P 封装的外露板是否内部连接至 VSS?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,  

    我看到了这种差异。 我已跟进我们的团队,并将在1或2天内回复您。  

    此致,

    莱斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,  

    感谢您的耐心等待。 我们的设计团队确认,暴露的散热垫对采用 DRC 封装的 UCC27201A 的引脚8 (VSS)短路。

    此致,

    莱斯利