This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:超过4A 的直流电流会导致任何可靠性问题?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085973/tps27s100-over-4a-dc-current-causes-any-reliability-issue

部件号:TPS27S100
“线程:ABS”中讨论的其它部件

各位专家:

在数据表上,它表示建议条件下的最大直流电流为4A。 另一方面,最大直流电流规格不 是 ABS 最大电流规格 我假设有一个直流电流超过4A 的情况。 在这种情况下,电流限制或热关机可以防止设备损坏。 如果客户使用超过4A 的直流电流,会有什么问题? 这是否会影响设备的可靠性?

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uchikosi-san,

    4A 电流来自热极限。 如果客户能够通过更低的环境温度,更好的主板布局,散热解决方案等获得更好的散热性能,那么电流可能超过4A。 但是,如果散热状况没有得到改善,客户可能会看到重复的散热关闭。 即使在反复热关机的情况下也不存在可靠性问题,但这可能会导致应用程序发生故障。

    此致,

    爱知