This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:紧急停机退出条件不明确

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085943/bq4050-emergency-shutdown-exit-conditions-unclear

部件号:BQ4050

参考手册第5.4.4.3节说明了如何退出紧急关机:

'仪表可以在以下条件下打开 CHG 和 DSG FET,从而退出 EMSCHUT 模式:

•对于低电平阈值,检测到 SHUTDN 引脚上的高到低电平转换,反跳延迟为1秒。 例如,再次按下按钮。

•将单词0x23A7发送到 ManufacturerAccess()(0x00)"

按照我的理解,我有两种方法可以退出紧急关机。 我计划使用发送命令的第二个选项。

但是,我开始担心,BQ4050要求我们同时采取两种措施以退出紧急关机。 我不认为是这样,因为没有关于按键和命令之间时间的详细信息。

请您澄清一下吗? 请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您是正确的,满足上述任一条件都将退出紧急关机模式,而不必同时执行这两种操作。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒——感谢 Wyatt 的快速回复:)