This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-EP:由于看门狗重置 MSP 重置引脚,MSP430控制器编程失败

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085597/tps3813k33-ep-msp430-controller-programming-fail-due-to-watchdog-reset-msp-reset-pin

部件号:TPS3813K33-EP

大家好,团队

请找到我的示意图。

每当我要对带有看门狗 IC 的 MSP430 IC 进行编程时,它都会失败。 当我在3~4秒后对 MSP430进行编程时检查时,看门狗 IC 复位 PIN 已过低。因此,可能是控制器断电。

您是否可以建议我使用任何电路来避免此问题,或者您是否有任何其他解决方案。 请找到用于原理图的 PDF 文件或 JPEG 文件

e2e.ti.com/.../watchdog.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑在编程过程中,MSP430未发送看门狗脉冲并导致重置。 您需要在编程过程中禁用此功能,或确保脉冲按配置发送。 希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何按照我们的原理图禁用它? 你可以给我发送任何示例吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最好的方法是在代码中解决这一问题。 数据表的图3提供了更改 硬件超时的示例。 除此之外,我没有其他例子。 希望这能有所帮助。