This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:EN 引脚故障咨询

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085864/tps63020-en-pin-glitch-consult

部件号:TPS63020

大家好,团队

客户发现 将示波器带宽设置为4GHz 时 EN 引脚出现较大故障。 但是,当 将示波器带宽设置为20MHz 时,这些故障就会消失。 据我所知,20MHz 带宽应该足以容纳我们的直流-直流部件,因为我们的每个引脚都有滤波电路,对吗? 仍需要您的双重确认。 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Stanley,

    没错,20Mhz 足以满足 EN 的需求。

     噪音源和探头之间总是有一些关联,如果带宽很大,您会发现一些峰值。

    此致