This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:LM2679S-3.3/NOPB

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085803/lm2679-lm2679s-3-3-nopb

部件号:LM2679

您好,

对于我们的内部项目,我们使用  LM2679S-3.3/NOPB 降压转换器。 请查看随附的示意图,如果有任何意见,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreehari,

    D69电流额定值应为5A 或更高。

    电感器10uH--12uH

    输出电容应与数据表中描述的值匹配

    B R

    安迪