This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025AMTCX/NOPB

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084604/lm5025a-lm5025amtcx-nopb

部件号:LM5025A
“线程:LM5025测试”中讨论的其它部件

大家好,这是我的账户“GOOGOL”遇到的一个问题,因为我现在没有 FAE 合作伙伴,而且客户没有 E2E 账户。 我真的需要你的帮助来给我们一些评论。

我在产品上大量使用了 LM5025AMTCX/NOPB 24至5V 隔离电源解决方案(年耗约为100k),东芝的光耦合器 TLP291GR 用于该解决方案。 由于东芝的光耦合器电源问题,我需要更换其它光耦合器,我们可以找到以下正常供应的解决方案:第一,TLP293GR;第二,EL3H4 (TA-VG CTR: 50%-150%(如果=±1mA VCE=5V) SMT。请建议我关注此问题,因为它是一种工业应用,具有高可靠性要求。 旧解决方案已被验证多年,没有出现任何问题。 必须确保光耦合器的更换不会导致问题。 请帮我解决这个问题,谢谢。

示意图如下:

e2e.ti.com/.../GOOGOL_2D00_LM5025_2D00_POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="515759" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1084604/lm5025a-lm5025amtcx-nopb"]我的帐户

    您好 贾斯珀, TLP293GR 是替换 TLP291GR 的好选择。 它们的规格相似。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯,感谢您的回答。 客户问我们 TLP293和 TLP291规格的差异,例如不同的开机时间/关机时间,将会带来性能的差异?  他们应该做什么测试来证明没有效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贾斯珀  

    打开时间/关闭时间的影响可能会被忽略。   关键规格是电流传输比(CTR)和 IC-IF 线性操作区域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯

    感谢您的大力支持!