This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:将 PG 拉至输出

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085716/tps2597-pull-pg-to-vout

部件号:TPS2597

您好,

使用 TPS25972将 PG 向上拉至输出时是否有任何问题?

谢谢,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    PG 引脚最大推荐电压为5V,因此我们必须确保不会超出该电压。 否则,我们可以将其向上拉至 VOUT。

    此致

    库纳尔·戈尔