This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:用于对称电源的 UCC24612

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085655/ucc24612-ucc24612-for-symmetrical-supply

部件号:UCC24612
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的专家:

 我想为 LLC PSU 输出+/-21V。 我制造了原型,但桥式整流器似乎不起作用。 我只能在 VD-VS 引脚上发出一点信号。 看起来 MOSFET 的主体二极管只能工作。 我还在热像仪上看到它变得太热,所以 RDS ON 不会桥出身体二极管。

下面是实际电路的示意图-实际上我在引脚 VDD 和 VS 之间使用15V 齐纳二极管完成了这一步,以避免过电压,同时我将10R 系列电阻器提高到1KR:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,比哈里先生:

    感谢您的帮助。  

    VDS 信号应该有点小,因为 VSD 为0.69V,一旦 MOSFET 工作,VDS 就会是 I * RDS,比 VSD 更小。 要了解 UCC24612的操作,  

    请分享一些波形作为参考吗? 我们可以从351开始。 我需要 VGS,VDS 和 VC355。 获得有关情况的更多信息将很有帮助。  

    顺便说一句,请告诉我测试条件。  热像仪测试时的输出电流是多少?  

    此致,  

    韦斯利