This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:无论增压,降压和降压-升压模式如何,LM5175都能支持预偏置启动吗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082705/lm5175-can-lm5175-support-pre-bias-start-up-regardless-boost-buck-and-buck-boost-mode

部件号:LM5175
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

我的一位客户将使用 LM5175来购买新产品。
目前,他们有以下问题。
请给我回复。

问题1.  LM5175能否支持预偏置启动(无论增压,降压和降压-升压模式如何)?  

问题2. 独立于 VISNS 和 QH1的电源(12V)能否连接至 VIN?
    VISNS 和 QH1为24V。 VO = 24V~48V/27A~5A。
    这种连接的原因是 LM5175的散热率较低。
    在我们的评估中,LM5175使用此连接外壳的操作比 VIN 24V 外壳更稳定
   当操作模式从升压降压变为升压时。   

问题3. 是否有 IHDRV1,2和 ILDRV1,2的最小值数据?  
    或者是否有与 典型值不同的 IHDRV1,2和 ILDRV1,2数据?
    如果您没有数据, 我们应该假设有多大的可变性?

问题4。   是否有 IRHDRRV1,2最小值和最大值的数据?  
    或者是否有 IRHDRRV1,2 与典型值的变化数据?  
    如果您没有数据, 我们应该假设有多大的可变性?

请你作出答复。

此致,

卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya - San,

    我将尝试获得您问题的答案,但可能需要2-3天。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    非常感谢您的回复。
    我期待收到你的答复。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya - San,

    我删除了我的上一个帖子,因为这是在错误的线程内。

    为此,我仍然需要更多的时间。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我明白了。 我 期待收到您的更新。

    非常感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya - San,

    很抱歉耽误你的时间。  以下是您问题的答案(按相同顺序)

    答1. 是的,它支持启动期间的输出预偏压条件。  请参阅数据表第18页(此处我复制并粘贴以下内容以方便您使用)

    解答2. 是的 VIN 针脚可以绑定到不同的电压轨上。 它基本上是内部 VCC 稳压器的输入。  VISNS 和 QH 必须连接到实际输入电源轨。  

    答3. 很抱歉,我们没有数据来说明驱动器峰值电流的确切变化。  但是,我们通常会在数据表中提供典型的驱动器峰值电流。  在室温下,通过驱动大约1nF 的纯电容负载,实际驱动电流通常比我们的台式测试中的典型值大。 我们可以假设驱动器峰值电流变化从-20%到+50%。

    A4。  对不起,IRHDRRV1,2是什么意思?  

    此致,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Youhao,

    非常感谢您的回复。

    很抱歉,我的第四个问题是错误的。
    我的问题如下:

    问题4。  是否有 NMOS 驱动程序的 RHDRV1,2和 RLDRV1的最小值和最大值数据?  
        或者是否有与 典型值不同的 RHDRV1,2和 RLDRV1的任何数据?  
        如果您没有数据, 我们应该假设有多大的可变性?

    请告诉我你的答复。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya - San,

    没问题,我也经常有打字错误:-)  

    很抱歉,我们没有驱动器内部阻抗的最小和最大规格值,但您可能知道驱动器由图腾柱结构中的 PFET 和 N-FET 组成。  因此,RHDRV1,2和 RLDRV1基本上是 MOSFET 通道电阻,在 Tj=-40C 时大约为0.8倍,在 Tj=150C 时大约为2倍。 另请注意以下事项:

    • 如数据表 EC 表所示,RHDRV1,2和 RLDRV1,2驱动器获取电流的时间越长(即外部 MOSFET 的接通时间),吸入电流时的电流越小(即处于外部 MOSFET 的关闭状态)
    • RHDRV1,2和 RLDRV1,2值不能直接确定驱动器峰值电流,因为驱动电路在外部 MOSFET 的接通和关闭过程中也会通过内部驱动器 MOSFET 的线性范围。 因此,实际峰值电流不像 VCC / RLDRV1,2或(VBOOT - VSW)/ RHDRV1,2那么简单。   
    • 对于估计值,我们可以假设 RHDRV1,2和 RLDRV1,2 可能与典型值相差不超过+/-20%。

    希望这些澄清。

    此致,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    非常感谢您的大力支持。
    您的回复对客户和我都非常有帮助。

    再次感谢,致以诚挚的问候,

    卡祖亚。