This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:此设备具有3种补偿设置的背景

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085547/tpsm82810-background-why-this-device-has-3-compensation-settings

部件号:TPSM82810

大家好,团队

此设备具有3种补偿设置的原因毫无意义。 每个设置都可以支持最大的 Cout CAP,470uF,因此我没有了解使用 Comp Setting No2和 No3的原因。
(No1设置在所有条件下都以最低和最高 Cout 显示)

请告诉我这台设备为什么有3个压缩模式,以及哪种情况适合使用2号和3号压缩模式?  

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San,您好!

    如果输出上的电容量更高(高于补偿设置1所需的最小值),补偿设置2和3将提供更好的瞬态响应。

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯-桑,

    感谢您的快速响应和明确的回答。 这对我来说很有意义。
    请在下一次更新中在数据表中添加此类描述...  

    此致,

    尾川高桥