This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823:cout 值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084969/tpsm82823-cout-value

部件号:TPSM82823

大家好,团队

 

在数据表第9.2.1.2.3节中,建议将 Cout 的范围在10uF-47uF 之间。

是用于靠近 IC 的输出电容器(如图11-2上的 C2+C3),还是包括后一级旁路电容器?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    数据表中的输出范围适用于放置在 设备输出导轨上的所有电容器。 它将包括导轨上的附加旁路电容器。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    非常感谢您的回复。

    此致,

    库鲁米