This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882EVM-400KHZ:使用15W 负载和3V 输入打开转换器时出现问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085373/tps552882evm-400khz-issue-turning-on-the-converter-with-15w-load-and-3v-input

部件号:TPS552882EVM-400KHZ
“Thread:TestTPS552882”中讨论的其它部件

您好,

我尝试在 没有任何修改的情况下使用 TPS552882EVM-400K 开发板,其负载为15W,VIN 低于4V,但开发板无法启动。 该规范表示,可以使用低电压输入电压低至2.7V 的开发板。  

您是否知道为什么它不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿马鲁里,

    是否可以在无负载条件下运行测试? Vout 准备就绪后,应用15W 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,是的,我打开 TPS,然后打开我的电子负载为15W。 此配置现在工作,但我需要预充电电路吗? 或者我可以在开发板上更改内容吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿马鲁里,

    您是否将电子负载设置为恒定电流负载或恒定电阻负载?  

    请问您希望如何使用 TPS552882来提供电源?