This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:启动 UVLO 操作

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085635/lm25148-q1-boot-uvlo-operation

部件号:LM25148-Q1

您好,支持团队,

请告诉我检测到引导 UVLO 时的操作。 (VBOOT-SW 降至2.5V)

如果 VIN 低且 VBOOT-SW 未恢复到2.7V,该怎么办?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kiyoshi,

    当检测到 Boot UVLO (启动 UVLO)时 ,控制器将关闭 HO DRIVE HIGH SIDE MOSFET。

    在多次打开高压侧失败后,设备应在低压侧短暂打开以重新启动。

    请注意,在低 VIN 和低 VCC 时,后备电容器将立即释放 VCC 电容器的电荷,以便在为后备电容器充电时 VCC 电压可以快速下降。

    低 VIN 时的车尾箱刷新可能会将 VCC 盖排放到 VCC UVLO。

    ——奥兰多