This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:关于获取 BQ25600D 和 BQ25611D 充电状态

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25600D, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085401/bq25600d-about-obtaining-bq25600d-and-bq25611d-charge-status

部件号:BQ25600D
“线程”中讨论的其它部件:BQ25611DBQ25896

你好

当 BQ25600D 或 BQ25611D 执行快速充电时,我们能否获得设备已从 CC 充电切换到 CV 充电的信息?

根据设备说明,我们可以通过寄存器读数来了解快速充电状态。
但我们想知道 CC 充电或 CV 充电的充电状态。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥苏打,  

    不能,无法通过在 BQ25600D 或 BQ25611D 设备上的 I2C 来识别充电何时处于 CC 或 CV 阶段。

    直观地,您可以通过测量电池电压或充电电流来确定设备是 CC 充电还是 CV 充电。 在 CV Vbat = Vreg 中,充电电流将低于快速充电电流设置。 其他类似的充电器设备(如 BQ25896)附带了内部电池监视器和 ADC,使主机可以监控 I2C 上的电池电压和电流等参数。 通过此功能,您可以确定设备何时处于 CC 或 CV 状态。  

    此致,

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加勒特

    感谢您的回复。

    此致。