This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:请查看我的示意图以确保电池充电器正常工作。

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T, BQ24616, BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085659/bq24072t-please-review-my-schematic-to-ensure-the-battery-charger-will-function-properly

部件号:BQ24072T
“线程”中讨论的其它部件: BQ24616BQ24130

您好,

我想使用 BQ24072TRGTR 电池充电器 IC 为我的锂离子电池充电3.7V 6000mAh。 我只想通过电池为负载供电。 将不使用 TS 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯:

    欢迎使用 E2E!

    BQ24072T 最多只能用1A 电流充电。 使用6000 mAh 电池时,这可能会导致安全计时器出现故障(根据您的示意图,当 TMR 处于浮动状态时,该计时器将被设为默认的5小时)。 如果您要将负载连接到蓄电池,这可能会导致蓄电池端接问题(以及安全计时器故障)。 最好查看非动力通道开关模式充电器,如 BQ24616或 BQ24130。 为了消除后一种症状,建议将负载连接到输出引脚。 如果输入引脚处没有输入电压,设备将用电池为输出引脚供电。  

    如果您确实决定使用 BQ24072T 以及我提到的警告,这是可以的。 我建议向外或向外拉 EN2引脚。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    非常感谢您的回复。 我在数据表上看到,它的充电电流最高可达1.5A。 我读得正确吗? 目前没有非电动通道充电器库存,但我可以在 IC 上找到我的手。 我是否仍然能够绕过而不会遇到任何问题? 我的想法是,我不想为我的负载供电(然后用升压转换器为 MCU 供电)。使用输出引脚。 输入引脚中的输入电压将是来自 USB c 型端口的5V。 我使用此 IC 的目的是完全安全地为电池充电,并使用电池为负载供电。 很抱歉重复。  

    谢谢,

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯:

    是的,如果没有负载并且输入电流和电压足以进行1.5A 充电,它将以1.5A 的电压充电。  

    [引用 userid="516084" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085659/bq24072t-please -review-my-Schematic-to-ensure-the battery-charger-will-properly-function/4018863#4018863"],我是否仍能绕过这些问题?[不能绕过报价]

    是的,这很好。

    [引用 userid="516084" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085659/bq24072t-please -review-my-Schematic-to-ensure-the-battery-ch充 电器-will-mut-function-properly-4018863#4018863"]我的想法是不想用电源输出电压转换器(当时的电源)来供电[引用我的电力负荷。

    有没有特殊的原因? 这些载荷是否会一直处于活动状态? 如前所述,如果 BAT 针脚正在拉动电流为您的蓄电池充电 ,并且连接了负载,则您的蓄电池将不会完全充电,因为无法监控电流仅进入蓄电池以完成正确的充电周期。

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,

    很棒的问题,我的目的是寻找一种开关方法,可能是 MOSFET,以防止电池在充电时为负载供电。 我有一个项目为 佩戴式 设备供电,该设备的电池,PCB 和 MCU 将安装在外壳内。  因此 ,电源系统的范围是,当交流/直流适配器通过 USB 向输入引脚供电5V 时,电池充电器 IC 只会为电池充电(燃油表会监控电池),并且任何负载(升压转换器,MCU)都不会从电池中消耗电流。  充电时,设备将“关闭”(MCU 中的设备将关闭)。 这听起来是否合理? 非常感谢您的任何反馈。  

    谢谢,

    安德烈斯·佩雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯:

    我明白了,听起来不错。 只要在充电时连接到蓄电池的负载关闭,我认为这应该将我看到的有关应用的任何问题降到最低。

    关于原理图:

    [引用 userid="423024" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1085659/bq24072t-please -review-my-schroum-to-ensure-the battery-charger-will-properly 拉动/4018843#4018843"]我建议将 EN2引脚插入或插针。  [/引用]

    如果您的电池在 EN2的逻辑高电平范围内,我不会有任何问题,但如果您不使用,这样做可能会更容易。 如果蓄电池未连接,并且蓄电池电量过低,则 BAT 上可能有不同的波形,这会影响 EN2引脚看到的电压。  

    除此之外,它看起来很好。 如果还有其他问题,请告诉我。 如果有任何问题,请随时返回 E2E,祝您好运!

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了! 这会更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!