This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:滥用输入和输出

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085105/tps22810-misuse-the-input-and-output

部件号:TPS22810

大家好,我们在 SCH 设计上发现了一个错误。 输出引脚1连接到输入电源 D3V3_IN,引脚6用作输出。   D3V3_Switch_output 的下游负载是一个 MCU,电流小于200mA。

这会是个问题吗?  我认为这应该是可以的...但不确定。

PCB 已经 生产,我们不希望进行硬件版本。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Div,

    反向输入和输出有多个问题。  

    1.当设备被禁用时,QOD 将提供从输入到地面的路径。

    2.您将无法禁用该设备,它至少为 D3V3_In - VF。  

    3.内部主体二极管未经过应力测试,也不能保证保持3A 连续电流。

    但对于200mA,这不应该是损坏内部主体二极管的问题。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kalin,

    1和3应该可以接受。

    但是对于2个,您是否有体内二极管的 VF 信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Div,

    由于设备不打算双向使用,因此我们没有关于 VF 范围的任何特定数据。 您可以在 EVM 上运行测试以了解情况,但在大量器件上,可能会有一些差异。  

    此致,

    Kalin Burnside