This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:功率良好上升延迟较短的型号未打开

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085309/tps746-version-with-shorter-power-good-rise-delay-not-turning-on

部件号:TPS746

在生产中,我们使用 TPS74601PBDRVR 已有大约几年,没有任何问题。 由于电源限制,我们刚刚换用 TPS74601PDRVR (无 B)代替 TPS74601PBDRVR

我们最近使用  TPS74601PDRVR 进行的生产运行 的产量非常低(< 10%)。 在发生故障的设备上,我们看不到 TPS74601PDRVR 稳压器的任何输出;甚至没有中止的启动。 卸下 TPS74601PDRVR 并将其替换为 TPS74601PBDRVR,可使电路按预期工作。 此交换已执行10次,并始终解决问题。

该部件的"B"和非 B 版本之间唯一的广告差异是“电源良好上升延迟”。 我看不出来这种区别是如何造成这一问题的。 PG 引脚通过10kohm 电阻器向上拉至输入电压(+3.8 VDC)。 PG 信号在设计的其他任何地方都不使用。

就其价值而言,电脑控制器的输出电压为+3.3VDC。 通过4.7kohm 电阻器将 EN 线路向上拉至输入电压(+3.8VDC)。

对于这两个部分的行为方式为何会有所不同,有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan 您好,

              是否在不同的设备上发现了此问题,换句话说,在执行换用时选择了不同的设备? 负载电流和工作环境温度是多少? 您能否分享显示反馈电阻器,输入和输出电容器的示意图? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里坎特,

    感谢你的回复。

    换用是在多 个不同的电路板组件上执行的。 为了澄清我们在哪里进行交换的电路板,所有电路都实施了相同的电路,但它们是物理上不同的电路板。 在所有10个不同的插卡上,换用  TPS74601PBDRVR 解决了该问题。

    负载电流为~20mA。 在室温下(约20摄氏度)发现了该问题。 该零件需要在整个工业 温度范围内运行。

    下面是一个重新创建的示意图,并附有所需信息的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan 您好,

             我看不出该示意图有什么问题。 除了焊接错误(意外短路,电路板不干净,泄漏路径等)和设备进入热关闭外,该设备(TPS74601PDRVR)没有理由不工作。 10个不同的装置上不太可能出现焊接错误。 您能否为 TPS74601PBDRVR 和 TPS74601PDRVR 提供范围图,其中显示了启动时的 VIN,VOUT,VEN 和 IOUT 以及稳定状态? 谢谢!

    此致,

    斯里坎特