This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DSG MOS 未出现故障

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO, BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083185/bq76942-dsg-mos-opened-without-fault

部件号:BQ76942
“线程”中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ769142

您好 TI 支持,

我们正在使用 BQ76942进行测试。 在没有提出任何问题(同时也禁用了所有安全和 PF)的情况下,当从~20A 切换至-10A 时,我观察到 DSG MOS 打开(之前,所有 FET 都打开,使用 all_FET ON 命令)。

是否有任何方法使本 MOS 即使所有安全都被禁用也能打开?

感谢您的帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    DSG FET 打开时,您是否看到任何保护标志设置? 您使用的是 bqStudio 吗? 如果发生这种情况,最好显示位寄存器的状态。

    如果可能,还可以共享.gg 配置。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    当 DSG FET 打开时,没有提升保护。 我还尝试禁用所有保护,但问题仍然存在。 是的,我使用 BqStudio 来驱动并检查 AFE。 发生问题时,FET 控制寄存器保持在0x05 (DSG 和 CHG FET 关闭)。

    我共享我们的配置文件(已启用某些保护,但如上所述,我尝试禁用这些保护,但问题仍然存在)

    Robine2e.ti.com/.../afe_5F00_config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    只是确认一下,您使用的是4s 配置吗? 设置乍一看似乎正常。 正如你所提到的,这些保护是有效的,但我也预料到了这一点。

    您可以尝试通过 bqStudio 记录此行为吗? 您可以通过单击软件仪表板中的“开始日志”来执行此操作。 然后在此处上载.log 文件,以便我可以查看。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    是的4S 配置。 是的,我向你发送了我们的基本文件,但我们确实尝试禁用所有安全。

    我们记录了该问题,但日志中没有显示任何问题(2次尝试,出现了真正的问题),请访问 attached.e2e.ti.com/.../0916.loge2e.ti.com/.../0918.log

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    我确实看到您的注册设置(.gg.csv 文件)有问题。 您已将 Vcell 模式寄存器设置为0x000F。 BQ76942要求将 VC10-VC9连接到单元格。 因此,VCell 模式应设置为0x0207,并且您的单元格应以这种方式连接到设备(请参阅数据表的未使用的引脚部分)。

    是否可以尝试纠正此问题并查看问题是否仍然出现?

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    好的,我理解。 但我有两个问题:

    • 它能解释这个问题吗?
    • 由于组件访问量减少,我们计划能够使用 BQ76942和 BQ769142以及相同的路由和 PCB ...不尊重您刚才提到的要点是否非常重要?

    感谢你的帮助。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    重要的是要在前两个 VCX 引脚之间连接一个单元格。 但我不认为这可能是问题所在。

    我在您的寄存器设置中注意到的另一件事是,DFETOFF 引脚已启用。 您是否已将此针脚绑定到已知状态或是否处于浮动状态? 此引脚将按配置方式关闭 DSG FET,除非驱动电压过低。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    好的,我们会更正。

    否。DFETOFF 引脚处于已知状态,处于低位。 即使没有启用保护,BQ76942是否可以打开 FET?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    保护,DFETOFF 引脚或主机命令都可以禁用 DSG FET。 我认为没有其他条件。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    因此,我们仍然面临着一场迷雾。 示波器的镜头确实显示,当问题发生时,VGS 在 DSG FET 上跳下,BQ76942中没有任何保护或安全措施。 请帮助我们充分理解这一点吗? 这是我们无法在没有理解的情况下生活的东西。 如有必要,我们可以随时打电话。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好。

    您是否已更正了主板上的电池连接? 您能否与 DFETOFF 引脚共享范围捕获? 您能否分享您的主板示意图,以便我了解硬件方面是否还有其他遗漏?

    谢谢,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    尚未修复电池连接,但能否解释问题? 如果是,请详细说明原因... DFETOFF 引脚始终接地。
    我不能在这里分享原理图,是否可以设置更机密的内容?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    您可以在 E2E 中向 Matt 或我发送朋友请求,并在私人消息上分享您的示意图。

    最好确保设备设置正确,以确保它不会与配置有关。 该设备是使用 VC10单元进行连接定义的( 在数据表第16.6节"未使用的针脚"中提及),我不完全确定这会导致此特定问题的原因。

    一旦我们获得了您的示意图,我们将能够在需要时提供更多反馈。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,

    我请求与你们双方建立联系,并将原理图发送给 Matt!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾您好,

    我们将审查您的示意图,并在您的私人消息中回复您。 除非有其他问题,否则我将结束这一主题。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门