This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085627/ucc28064a-ucc28064

部件号:UCC28064A

您好,  

UCC28064A 方程24的数据表,用于 每个辅助绕组的转速比。  我的设计:

VIN-最大= 134 VAC

输出电压=420 VDC

方程式给出的回转比为115。   

这似乎是一个很高的数字,因为我想使用的 PFC 电感器的转率大约为10。  使用实际转速比10是否正常?

是否需要外部夹紧?

此致,  

斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart,

    该公式的编写 旨在确保  峰值高线时的最小2V 以重置 ZCD 比较器。  使用10转速比的输入电压/输出电压:(420-(134*2^0.5))/10转=23V,因此您将有足够的边距来重置比较器。

    控制器在 ZCDx 上有3V 内部夹子。 只需确保您选择 了 Rzcdx 值,将 Izcdx 限制在2mA 或更低,以保护这些夹具。

    此致,

    射线