This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3450:输出短路电流和输出电压精度

Guru**** 2382500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085018/ref3450-output-short-circuit-current-and-output-voltage-accuracy

部件号:REF3450
“线程:ABS”中讨论的其它部件

你好,团队

问题1.
关于数据表中"输出短路电流"的描述,绝对最大电流额定值表示20mA 是最大电流,但电气特性表示22mA 是最大电流。 这种差异是什么? 哪一个值应被视为最大值?

问题2.
具体计算的 Eq3是什么?我应该替换什么值?

祝你一切顺利

宫野  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyano-San,

    问题1:ABS 最大值表中有一个排版。 该值应为22mA。

    问题2:请详细说明这一问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢你的回复。

    然后,让我解释一下第二季度的情况。

    应如何使用方程式3来计算输出电压范围  
    在任意温度范围内?

    例如,我想计算0 [度]到100 [度]范围内的输出电压范围。

    eq.3:漂移=(Vref(最大)- Vref(最小)/( Vref(@25度) x 温度范围) x 10^6.

    应该为该表达式的字符指定哪个值?

    参考电压(@25度)= 5.0[V]

    Vref (最大)=?

    参考电压(最小)=?

    温度范围=?

    祝你一切顺利

    宫野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miyano San  

     方程式3说明了如何从-40到125C 的器件表征计算出 tempe。  

    您可以参考图解7-3进行典型的 tempe 计算。

      因此,典型的 tempe 将约为10^4 (0.01-0.005)/100 = 1.5 ppm/C ,其分布将相同。 因此,对于0到100C 的温度变化,最大 tempe 将约为5 ppm/C。  

    此致

    Trailokya