This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:进行了排放减少

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085421/uc3854b-conducted-emission-reduction

部件号:UC3854B
“Thread:TestUC2526”中讨论的其它部件

尊敬的先生,

我们正在对 SMPS(1600W)进行 EMI/EMC 测试。  在进行的辐射测试期间,它在高频率(大于20 MHz)区域发生故障。

我们正在使用 PFC 控制器 UC3854BDW,并且还将 UC2526用作直流直流级的电压模式 PWM 控制器。

请就此提出解决方案。

此致,

阿克沙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akshat,

    这是一个非常广泛的问题,所以我无法直接回答。  一般而言,由于20MHz 远远高于任一控制器的切换频率,噪音更可能来自电源设备上的快速边缘。  例如,您应该检查增压 MOSFET 处的信号,以查看此频率范围内是否有边缘。  如果出现这种情况,增加串联栅极电阻会降低边缘速度。 如果您的效率规格有空间,您还可以使用缓冲器或 D-S 保护罩。

    如果情况并非如此,请在电路板周围探测快速边缘,并查看您正在使用的滤波,特别是在输入和输出上。

    此外,主板布局起着重要作用,有许多方法可以让 EMI 受到组件放置,屏蔽,路由等的影响。如您所知,这是 一个范围非常广泛的大主题, 因此,如果无法通过组件更改解决此问题,您需要关注这一点。

    我希望这能有所帮助。

    射线