请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5175 能否帮助您确认 Vin 8V~13V 至15V 10A 是否可以使用 LM5175
是否还存在有关此情况的示意图?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
加雷斯,你好
感谢您推广 BCS 设备。
检查参考设计可实现以下目的:
我认为这接近您的要求。
此致,
斯特凡