This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:ltc4370

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082941/lm7480-q1-ltc4370

部件号:LM7480-Q1
“线程:LM5050-1”中讨论的其它部件

你(们)好  

您能否推荐一款可以更换 LTC4370的产品  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    现在我们没有类似  LTC4370的设备。 为了我们的理解,您能告诉我们以下信息吗?

    • 结束应用:  
    • 电源 电压范围:
    • 两个电源滑轨的最大电压变化:
    • 最大负载电流:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文

    15V VIN-OUT 单向<7A 路径是否使用 LM505050-1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    LM5050-1可用于 ORing 应用(反向电流阻塞)以及输入极性反接保护。 LM5050-1不能用于 负载共享,如  LTC4370。