This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34919C-Q1:36 V 系统的负载倾卸

Guru**** 2387130 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LM34919C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085218/lm34919c-q1-load-dump-for-36-v-system

部件号:LM34919C-Q1
线程中讨论的其他部件:ABSLMR36015

如果将开关夹紧到60 V,开关是否可以承受202 V,350 ms 的负载倾卸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ABS。 此设备的最大额定电压为44V。  任何高于该值的电压都将损坏设备。

    您可能想看看 TI 的一款60 V 器件。  例如 LMR36015。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ???

    44 V 电压来自何处? 数据表显示4.5 V 至50 V

    和最大额定值65 V

    这就是为什么我要问 LM34919C-Q1是否能够承受350毫秒的负载倾卸,夹紧到60 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:您建议的产品可能适合我的设计,但产品已缺货,无法确定何时可供使用。 LM34919C-Q1有货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的错误是 使用了错误的数据表。

    该设备的 ABS 最大值为65V。  因此,60V 脉冲应该正常。

    谢谢