This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:PSpice Simulation 瞬态模型启动错误

Guru**** 2533440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082110/tps40210-q1-pspice-simulation-transient-model-start-up-error

部件号:TPS40210-Q1

亲爱的各位,

我一直在研究 SEPIC 项目,我通常在 TI 使用 PSpice 超过一个月,直到昨天,突然,PSpice 开始不能正常工作。

我想模拟一个15V SEPIC 的启动,就像我之前做过100多次,但它是异常关闭的。

我尝试重新启动应用程序,甚至重新启动计算机,一天后我又回到办公室,但它仍然无法正常工作。

图1至图3是一些屏幕截图,您可能会发现它们很有用。

图1 -具有13.5V Vin 的15V 0.3A SEPIC 电路

图2 -几天前的模拟,输出电压(红色)上升并稳定在目标15V 处

图3 - 模拟来自今天上午(类似于昨晚)的信号,其中输出电压(红色)仅上升了一半,整个系统开始以瞬态方式关闭

我还检查了所有其他组件,它们的值都应该在正常工作范围内。 我很高兴能提供详细的组件列表,如果这样做更有用的话,但在正常模拟和异常模拟之间,我没有对值做太多的更改。

你的迅速反应将使我的一天更加美好。

谢谢,

休伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    休伯特,您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能探测到以下信号:

    用于确保设备未被禁用的 DIS/EN 引脚。

    SS 针脚,以确保软启动正常上升。 此外,当软启动再次降低时,此处还会出现检测到的错误(过流)。

    查看当前是否存在问题的 INSN。

    如果这不能解决问题,您能否分享整个 PSpice 项目。 因此可以直接查看设置。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    休伯特,您好!

    在过去12天里,我没有看到此线程的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按“解决”按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的细节。

    此致,
     斯特凡